メカナム駆動ユニットRVWシリーズ
Question
メカナム駆動ユニットRVWシリーズとは?
Answer
RVWシリーズは、ナブテスコが開発製造した、メカナムホイール・減速機・モータフランジ・入力軸を一体化したメカナム駆動ユニットです。この一体化により、設置が簡素化され、導入が容易になります。また、ユーザーは自分のシステムに合わせたモーターや制御装置を別途選定することができ、ニーズに応じたカスタマイズが可能です。
RVWシリーズは、精密減速機RV™を搭載しており、高い可搬重量と耐久性を実現しています。
【製品ページ】
メカナム駆動ユニットRVWシリーズ
【関連ページ】
RVWで全方位駆動を実現!AGVの新たな可能性とメリット