メカナム駆動ユニット
Question
メカナム駆動ユニットとはなんでしょうか
Answer
メカナム駆動ユニットは、メカナムホイールを使用して全方向に移動できる駆動システムです。メカナムホイールは、車輪の周りに斜めに配置されたホイールによって、前後斜めだけでなく、左右にも滑らかに移動が可能です。
メカナムホイールは、制御システムの複雑さや、ハードウェアの統合、部品の選定と設置に知識と技術が求められるため、導入には高度な技術が必要です。しかし、ユニット化されることでこれらの課題が簡略化され、導入にかかる時間やコストが削減されます。これにより、全方向移動を必要とするシステムやロボットへのスムーズな組み込みが可能になります。
【関連ページ】
メカナムホイールの不思議な動きとそのメリット
ナブテスコでは、メカナムホイールと精密減速機RV™を一体化した、メカナム駆動ユニットRVWシリーズを開発製造しております。高耐荷重と信頼性の両立を実現した駆動ユニットです。
【関連ページ】
メカナム駆動ユニット RVWシリーズ