製品選定システムのご案内
お客様の装置設計において、適切な減速機の選定はプロジェクトの成功に不可欠です。しかし、その技術的複雑さから、選定作業はしばしば時間を要するプロセスとなります。そこで当社ウェブサイトでは、この問題を解決するために、精密減速機RV™やモータ選定作業の工数削減に役立つ選定システムを提供しています。カタログやデータシートの検討を省略し、いくつかのシンプルなステップで最適な減速機を迅速にできます。さらに、多様な選択肢から、コストと性能の最適なバランスを実現する減速機を選ぶことができます。
それぞれのシステムは特定のニーズに応じて設計されており、設計作業の効率化に大きく貢献します。ぜひ選定システムを活用し、作業の効率化にお役立てください。
詳細なシステムの説明や選定プロセスのガイダンスについては下記をご覧ください。各ツールの機能と利用方法を解説しております。
各選定システムについて
-
減速機 簡易選定
製品タイプ、取り付け方法から、主要メーカーの各種モーター、使用W数に応じた製品シリーズを選定できます。
-
減速機 詳細選定
お客様の装置の仕様条件にあわせて、型式選定や寿命計算などを行うことができます。
-
ポジショナーユニット 詳細選定
ポジショナーユニット(RVP)の仕様条件にあわせて、型式選定や寿命計算などを行うことができます。
-
ロボット走行軸 簡易選定
ラック&ピニオンと高速ギヤヘッドGHシリーズをお客様の使用条件に合わせて同時に選定できます。
減速機 簡易選定
導入予定のモータに使える精密減速機RV™が知りたい!
-
【こんな方・場合にオススメ】
・動力伝達システムの設計に携わる方
・導入予定のモータに合わせて製品を選定したい方
・プロジェクトの設計を始めたばかりで、どのタイプの減速機が適切か迅速に判断したい方
・特殊な要件がなく、一般的な用途に適した標準的な減速機を探している方
・納期が迫っており、標準的な製品を速やかに選定、注文する必要がある場合
※簡易版に限り、会員登録なしでご利用いただけますので、ぜひ一度お試しください。カタログをみて、要件にあった減速機は見つけたけれど、利用予定のモータに合うか不安…

導入予定のモータから、または減速機の製品タイプと取付方法から選んでいくだけで適切な減速機が選定されます!
Point!
-
導入予定のモータか、減速機の取付方法から選べ る!
-
必要な情報をクリックするだけ!
減速機 詳細選定
設計・開発中のプロダクトの要件を満たす精密減速機RV™はあるかな?
-
【こんな方・場合にオススメ】
・機械設計や製品開発者に携わる方
・製造業や機械組立業に携わる方
・機構の負荷条件から減速機を選定したい方
・機械やシステムの設計段階から減速機を組み込む必要のある場合
・特定の機構に合った減速機の選択を行う必要がある場合
・プロダクトの要求寿命など、要件の詳細が決まっている場合
・機械や設備の修理、保守により、既存の減速機を置換えるための適切な代替品を見つける必要がある場合プロダクトの明確な要求や機構の負荷条件をクリアする減速機を探しているのだけど、必要なトルクの計算が大変だな…

減速機を組み込む機構と、3つの製品タイプから選択し、負荷条件を入力すれば適切な減速機の選定が行われます!
Point!
-
負荷の慣性モーメントを算出していなくても、回転物の形状を選択することで自動算出!
-
豊富な機構選択!
-
コンポーネント、ギヤヘッド、アクチュエータと三つの製品タイプから選択!
ポジショナーユニット 詳細選定
動作イメージはあるけど、RVP®が使えるか知りたい!
-
【こんな方におススメ】
・溶接設備などの生産設備に携わる方
・ワークの条件、運転パターンから適切なポジショナーユニットを選定したい方
・ざっくりの条件で使えるポジショナーユニットの候補をお探しの方
・RVP®の傾倒角度がワーク搭載時の要求に叶うか知りたい方
・ポジショナーの要求寿命など、要件の詳細が決まっている方
・位置決め精度の高いポジショナーを探している方
※RVP®シリーズとは
精密減速機RV™を搭載したポジショナー用のユニット製品です。各社サーボモータとスムーズに接続でき、ポジショナーに必要な各種部品もご用意できます(※一部オプション)。そのため、ポジショナーの設計工数を大きく削減することが可能です。また高い精度を誇る精密減速機だからこそ、滑らかな動きで正確な位置決めも実現できます。二軸ポジショナーに興味はあるけど選定がむずかしい…

ワークの条件と運転パターンを入力するとポジショナーにかかる負荷を自動計算!
Point!
-
計算が複雑な2軸ポジショナーの選定計算を3ステップで!
-
ワークの形状、質量、重心位置から慣性モーメントを自動計算!
-
2種類のポジショナーに対して同時計算!
ロボット走行軸 簡易選定
GHシリーズに対応したラック&ピニオン(KHK製)を標準規格化、 少ない入力項目で選定可能!
-
【こんな方・場合におススメ】
・生産ラインの改善・立ち上げに携わる方
・短納期をご希望の方
・ワーク質量、搬送距離(移動距離)、移動時間は概ね決まっている場合
・検討の目安(基準)として減速機とラック&ピニオンを知りたい場合
※GHシリーズとは
生産性向上を進める製造ラインに向け、高出力回転を実現した精密減速機RV™高速ギヤヘッドモデルです。
※ラック&ピニオンとは
ラック&ピニオンは、歯がついたラック(長い棒状の歯車)と、それに噛み合うピニオン (小さな円筒歯車 )から成る機構で、ピニオンを回転させることでラックを左右に直線的に動かすことができます。このシンプルながら効果的なメカニズムは、様々な製品で、回転運動を直線運動に変換するために広く利用されています。
※簡易版に限り、会員登録なしでご利用いただけますので、ぜひ一度お試しください。「減速機+ラック&ピニオン」の組み合わせの選択肢が多すぎて、何を基準に選ぶのか…選定が難しい!!

入力内容が「ワーク質量」「移動距離」「移動時間」の3つだけ!!減速機とラック&ピニオンが同時選定されます!
Point!
-
入力項目はたったの3つ!
-
一度の入力で減速機とラック&ピニオンの同時選定!
新規会員登録の流れ
詳細選定ツールの利用はウェブ会員の登録が必要です。登録はRV™プロモーションサイトから無料でご登録いただけますので、是非ともご活用ください!また、選定ツールの他、会員限定でご利用いただけるサービスもございますのでお気軽に登録ください。(会員サービスのご紹介はコチラ)
-
①RV™プロモーションサイトにアクセスして画面右上の『サインイン/登録』ボタンをクリックしてください。
-
②画面中央にある『新規登録』をクリックし、新規会員登録の画面に進みます 。
-
③必須項目をご入力ください。
-
④入力内容・各規約をご確認いただき同意いただければチェックを入れ、『ご入力内容を確認』ボタンをクリックしてください。「送信完了」の画面になり、ご登録いただいたメールアドレスに「仮登録完了メール」が届きます。届いたメールに記載されているアドレスから本登録を行ってください。